通用汽车与 Wolfspeed 达成战略供应商协议,在通用汽车未来电动汽车计划中采用 SiC
- 该协议标志着通用汽车开始做出转变,将在其电动汽车电力电子中采用 SiC
- 提供安全、长期的供货
- SiC 赋能电动汽车更长续航里程
2021 年 10 月 4 日,美国密歇根州底特律市、北卡罗来纳州达勒姆市讯 – 通用汽车(美国纽约证券交易所上市代码: GM)和 Wolfspeed, Inc.(美国纽约证券交易所上市代码: WOLF)宣布达成一项战略供应商协议,约定 Wolfspeed 为通用汽车的未来电动汽车计划开发并提供碳化硅(SiC)功率器件解决方案。Wolfspeed SiC 器件将赋能通用汽车安装更高效的电动汽车动力系统,从而扩大其快速完善的电动汽车产品组合范围。

SiC 将具体用于通用汽车下一代电动汽车的 Ultium Drive 单元所包含的集成电力电子之中。
根据协议,通用汽车将加入 Wolfspeed 供应保证计划TM(WS AoSP),旨在为电动汽车制造确保获得可持续且可扩展的材料。
通用汽车全球采购和供应链副总裁 Shilpan Amin 表示:“我们与 Wolfspeed 达成的协议,代表着我们向着纯电动未来的转型又迈进了一步。电动汽车客户期望获得更长的续航里程,而且我们认为 SiC 是我们设计出满足客户所需电力电子的关键材料。与 Wolfspeed 合作将有助于确保我们实现纯电动未来的愿景。”
Wolfspeed 首席执行官 Gregg Lowe 表示:“我们与通用汽车的协议进一步表明了汽车产业致力于向市场提供创新电动汽车解决方案,并运用功率半导体的最新进步来提高整车性能。该协议确保向通用汽车长期供应 SiC,帮助他们实现纯电动未来的承诺。”
SiC 功率器件解决方案将在 Wolfspeed 位于美国纽约州 Marcy 的 Mohawk Valley Fab 工厂进行制造。该工厂是目前全球最大的 SiC 制造工厂,实现 200mm 制程。这一采用领先前沿技术的工厂将于 2022 年初投入使用,届时将大幅扩大公司 SiC 技术的产能。在全球电动汽车制造和其他先进技术行业,对 SiC 技术的需求正在不断增长。
SiC 成为一种行业标准半导体在交通领域被广泛采用,为汽车行业向清洁能源车型的快速转型提供了有力支持。SiC 可实现更高的系统效率,从而在减轻重量和节省空间的同时,提升了电动汽车续航里程。Wolfspeed 的技术将为从 400V 到 800V 乃至更高电压的电动动力系统提供动能。
Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码: WOLF)引领碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术在全球市场的采用。我们为高效能源节约和可持续未来提供业界领先的解决方案。Wolfspeed 产品家族包括了 SiC 材料、功率开关器件、射频器件,针对电动汽车、快速充电、5G、可再生能源和储能、以及航空航天和国防等多种应用。我们通过勤勉工作、合作以及对于创新的热情,开启更多可能。了解更多详情,敬请访问 www.wolfspeed.com。
通用汽车(美国纽约证券交易所上市代码: GM)作为一家国际企业,致力于在全球范围推动纯电动汽车的普及与普惠。Ultium 平台作为公司电气化战略的核心将覆盖从大众化到高性能车型的各类细分市场。 通用汽车及其子公司与合资企业销售雪佛兰、别克、GMC、凯迪拉克、宝骏和五菱品牌的汽车产品。有关公司及子公司(包括全球汽车安保服务领导品牌安吉星OnStar)的更多信息,敬请访问 https://www.gm.com。
###
关于前瞻性声明的敬告说明:
本新闻发布包含 Wolfspeed 的前瞻性声明,其中涉及可能导致 Wolfspeed 的实际结果与所示结果有实质差异的已知和未知风险与不确定性。有多种因素可能导致实际结果出现实质差异,包括新技术的迅速发展以及可能导致 Wolfspeed 产品需求减少或超越 Wolfspeed 产品的竞争产品;以及 Wolfspeed 在提交给美国证交会的申报文件(包括截至 2021 年 6 月 27 日的年度 10-K 报表中的报告及随后的申报文件)中讨论的其他因素。有关产品和公司的其他信息,请参考 www.wolfspeed.com。
如需查看此新闻通稿的原稿内容,敬请访问: