• English
  • 简体中文
  • 繁體中文
联系
View Cart
企业, 投资者

Lucid Motors 与Wolfspeed 强强合作,在屡获殊荣的Lucid Air 车型中采用SiC 半导体

Apr 25, 2022

    Wolfspeed SiC 功率器件助力 Lucid Air 实现业界领先的性能与能效

    2022 年 4 月 25 日美国北卡罗来纳州达勒姆市讯 – 碳化硅(SiC)技术的全球引领者 Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码:WOLF)于近日宣布与 Lucid Motors 达成重要合作。Lucid Motors 将在其高性能、纯电动车型 Lucid Air 中采用 Wolfspeed SiC 功率器件解决方案。同时,Wolfspeed 和 Lucid Motors 签订多年协议,将由 Wolfspeed 生产和供应 SiC 器件。

    Lucid Motors 公司产品高级副总裁兼首席工程师 Eric Bach 表示:“Lucid Motors 专有的动力总成技术是重要核心,使得 Lucid Air 车型成为全球最为先进和最富效率的豪华电动汽车。Wolfspeed 创新型 SiC MOSFET 功率半导体提供了高性能与高效率的完美结合,使其成为 Lucid 先进技术的理想选择。”

    Wolfspeed 1200 V SiC XM3
    符合车规认证的 Wolfspeed 1200V SiC XM3 半桥功率模块

    屡获殊荣的 Lucid Air 车型将采用 Wolfspeed 先进的 SiC 半导体。这些先进的 SiC 半导体将通过Wolfspeed 莫霍克谷工厂(Mohawk Valley Fab)制造与供应。位于美国纽约州的 Wolfspeed 莫霍克谷工厂(Mohawk Valley Fab)于 4 月 25 日盛大开幕。该新工厂采用前沿技术,是全球最大的200mm SiC 制造工厂,将显著提升 Wolfspeed 功率器件的产能。此次合作使得 Lucid Motors 能够从 Wolfspeed 产能提升中获益,从而更好地支持长期汽车制造。

    Wolfspeed 公司首席执行官 Gregg Lowe 表示:“Lucid Motors 不仅仅是电动汽车领域的新兴引领者,更是整个汽车产业的新兴引领者。随着全球各地朝着交通全面电动化未来的迈进,SiC 技术已成为向着电动汽车产业转型的前沿焦点。SiC 技术赋能电动汽车实现更为优异的性能、更长的续航里程、更短的充电时间。我们在莫霍克谷工厂(Mohawk Valley Fab)的重要投资,将助力包括 Lucid Motors 在内的客户,获得他们所需要的先进产品,进而推出满足市场需求的创新型解决方案。”

    Lucid Air 车型逆变器搭载 Wolfspeed XM3 SiC 功率模块。凭借着低开关损耗、尽可能低的电阻、高功率密度的优势,Wolfspeed XM3 功率模块为 Lucid 电机(74kg、500kW)的效率和功率密度带来重要贡献。

    关于 Wolfspeed

    Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码: WOLF)引领碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术在全球市场的采用。我们为高效能源节约和可持续未来提供业界领先的解决方案。Wolfspeed 产品家族包括了 SiC 材料、功率开关器件、射频器件,针对电动汽车、快速充电、5G、可再生能源和储能、以及航空航天和国防等多种应用。我们通过勤勉工作、合作以及对于创新的热情,开启更多可能。了解更多详情,敬请访问 www.wolfspeed.com

    如需查看此新闻通稿的原稿内容,敬请访问:

    本译文仅供参考,只有英文原稿才可以被视为权威资料来源。

    需要了解信息?联系我们

    Support

    更多文章

    Mar 28, 2025

    Wolfspeed Provides Update on Steps to Strengthen Capital Structure

    阅读更多

    Footer

    Social Media

    版权 © 2025 Wolfspeed, Inc.