Lucid Motors 與Wolfspeed強強聯手,在屢獲殊榮的Lucid Air車型中採用SiC半導體
Wolfspeed SiC功率元件助Lucid Air實現業界領先的性能與效能
碳化矽(SiC)技術的全球引領者 Wolfspeed(美國紐約證券交易所上市代碼:WOLF)於2022年4月26日與 Lucid Motors 達成重要合作。Lucid Motors 將在其高性能、純電動車型 Lucid Air 中採用 Wolfspeed SiC 功率元件解決方案。同時,Wolfspeed 和 Lucid Motors 簽訂多年協議,將由Wolfspeed 生產和供應 SiC 裝置。
Lucid Motors 公司產品資深副總兼首席工程師 Eric Bach 表示:“Lucid Motors 專有的動力總成技術是重要核心,使得 Lucid Air 車型成為全球最為先進和最富效率的豪華電動汽車。Wolfspeed 創新型 SiC MOSFET 功率半導體提供了高性能與高效率的完美結合,使其成為 Lucid 先進技術的理想選擇。”

屢獲殊榮的 Lucid Air 車型將採用 Wolfspeed 先進的 SiC 半導體。這些先進的 SiC 半導體將通過Wolfspeed 莫霍克谷工廠(Mohawk Valley Fab)製造與供應。位於美國紐約州的 Wolfspeed 莫霍克谷工廠(Mohawk Valley Fab)於 4 月 25 日盛大開幕。該新工廠採用前沿技術,是全球最大的200mm SiC 製造工廠,將顯著提升 Wolfspeed 功率元件的產能。此次合作使得 Lucid Motors 能夠從 Wolfspeed 產能提升中獲益,從而更好地支援長期汽車製造。
Wolfspeed 總裁兼首席執行官Gregg Lowe 表示:“Lucid Motors 不僅是在電動汽車領域,更是整個汽車產業的新興引領者。隨著全球各地朝著交通全面電動化的未來邁進,SiC 技術已成為向電動汽車產業轉型的浪潮尖端。SiC 技術實現電動汽車更為優異的性能、更長的續航里程、更短的充電時間。我們在莫霍克谷工廠(Mohawk Valley Fab)的重要投資,將確保包括Lucid Motors在內的客戶,獲得他們所需要的先進產品,進而推出滿足市場需求的創新型解決方案。”
Lucid Air 車型逆變器搭載 Wolfspeed XM3 SiC 功率模組。憑藉著低開關損耗、盡可能低的電阻、高功率密度的優勢,XM3 功率模組為 Lucid 電機(74kg、500kW)的效率和功率密度帶來重要貢獻。
此新聞通稿原文與全文,敬請瀏覽英文版內容。