企業, 功率
Wolfspeed和致瞻科技利用碳化矽技術提高燃料電池汽車的效率
Oct 18, 2021
致瞻科技(上海)有限公司是一家擁有高階電力驅動系統技術的創新企業,將在其先進的馬達控制器中採用Wolfspeed® 1200V碳化矽MOSFET。這款馬達控制器用於生產燃料電池車(FCV)引擎中的超高速空氣壓縮機。

隨著汽車製造商和政府機構決定將重點從內燃機車輛轉向更潔淨、更具永續性的車輛,消費者對純電動汽車(BEV)和FCV等零碳排車的需求將在未來十年內增加。在BEV和FCV車輛中使用碳化矽可大幅降低成本,同時,高效的功率模組可實現更低的能量損失和更長的續航里程。
致瞻科技執行長史經奎表示︰「空氣壓縮機是FCV引擎中關鍵的組成部分之一,對效率和體積都有影響。我們選擇與Wolfspeed合作,運用他們在碳化矽領域的領導地位優勢來確保我們的技術具備一流性能,包括速度、性能、效率、可靠度和電磁相容性(EMC)。
致瞻科技將利用Wolfspeed業界領先的1200 V碳化矽MOSFET開發一種用於FCV空氣壓縮機的超高速馬達控制器,該公司的35kW HS35解決方案可提供更高的效率和能源生產,在整個FCV速度範圍內實現了更精確的馬達控制。
Wolfspeed身為純粹的半導體科技巨頭,為迎合汽車產業正在從內燃機向電動化的轉變,目前正積極主導從矽轉向碳化矽的產業轉型。
此新聞通稿原文與全文,敬請瀏覽英文版內容。