Article
多年来,Wolfspeed 一直是碳化硅(SiC)功率器件领域的引领者,并因此而享誉盛名。Wolfspeed 技术对于汽车、能源和工业应用的变革发挥着举足轻重的作用,Wolfspeed SiC 器件正在改变高功率应用的游戏规则。我们于近日正式推出全新的 Wolfspeed 社群 - Wolfspeed 功率应用在线讨论平台(Wolfspeed Power Applications Forum,网址:forum.wolfspeed.com),助力您将碳化硅融入最新设计。
集思广益,共创辉煌
Wolfspeed 始终坚信:卓越创新源于相互合作。这一原则指导我们建立 Wolfspeed 功率应用在线讨论平台。我们通过该平台将设计、应用和系统工程领域的众多佼佼者齐聚一堂,在此提出问题、提供解答并实时协作 。
利用 Wolfspeed 功率应用在线讨论平台,用户可以发布问题,发现实用技巧,并直接与碳化硅应用工程师交流沟通。您可以与其他工程师进行技术对话,快速找到常见问题的解决方案,以及发现融入碳化硅基解决方案的新方法,使设计更佳、更快、更可靠。
除了参与平台上本身的交流对话外,您还可以通过私人聊天的方式与我们联系。通过与 Wolfspeed 专家直接交流沟通,您可以从他们那里获得多年积累的碳化硅经验,从而为设计选择合适的产品,助力更快推向市场。
我们还集成了易于使用且准确的搜索引擎,用户可以利用该引擎轻松找到其他工程师已问过问题的解答。
实用资源,文档丰富
只需要获取一条简单的信息,但却耗费了数小时才找到相关数据表或应用注释,而这些时间本可以用在创新上。现在您可以在 Wolfspeed 网站上找到知识库,再不用像之前那样查阅相关知识时还要到处搜索。知识库内容丰富,包含很多实用资源,如应用手册、PCB 布局、原理图符号和参考设计。
实用资源目录易于搜索,按动几个按键即可找到所需信息。另外,如果您需要查找某一产品或特定参考设计,我们可以随时提供帮助。
出色工具,匹 配卓越产品
使用 Wolfspeed 产品进行设计,意味着您的解决方案会得到出众的功率技术支持。Wolfspeed 碳化硅可以承受极为严苛的功率挑战,且坚实耐用。为了使您更好地使用 Wolfspeed 产品进行设计,我们提供了 SpeedFit 2.0 设计仿真软件。该新版 SpeedFit 专为碳化硅技术打造,是业界尤为全面的系统级电路仿真平台。
工程师可以利用该工具快速得到损耗和结温相关信息,从而加快设计进程。此类信息源于真实的实验室数据,信息面广,包括常见拓扑结构(如简易降压和升压式转换器)和较为复杂的设计(如双向图腾柱 PFC)等相关设计。SpeedFit 2.0 不仅可以帮助您找到适合您设计的产品,还能比较不同设计之间的性能。
Wolfspeed 功率应用在线讨论平台入门
无论您是碳化硅方面的专业人士,还是使用 Wolfspeed 碳化硅技术取代传统硅基设计的新手,都可轻松开始使用 Wolfspeed 功率应用在线讨论平台。点击几次鼠标,即可轻松注册并开始与全球各地的工程师沟通交流,查找对常见问题的解答,分享成功示例,并发现利用 Wolfspeed 技术实现更佳设计的新方法。
Wolfspeed 功率应用在线讨论平台每天都在进步,有新用户加入,有新内容发布,助力您使用碳化硅设计取得成功。从分立产品和模块产品到一般问题和设计解决方案,平台中已包含各种知识,随时等待您的挖掘。
如要开始使用,敬请访问 Wolfspeed 功率应用在线讨论平台并点击“注册”。您的信息将予以保密,且不会显示公司信息和位置。请务必查看知识库和常见问题,获取有关如何充分利用 Wolfspeed 功率应用在线讨论平台和 Wolfspeed 工具的有用信息。
我们期待助您一臂之力,让您采用 Wolfspeed 碳化硅的设计更好满足未来功率性能需求。