• English
  • 简体中文
  • 繁體中文
联系
View Cart
可再生能源

太阳能系统

Wolfspeed 的器件可提供经过现场验证的可靠性和比传统硅器件更高的效率。

为万物赋能

太阳能价格经济实惠、应用广泛且效率日益提高,是户用、商业、工业和地面电站应用中增长最快的可再生能源选择之一。然而,利用太阳能需要效率和可靠性,这使得 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) 成为太阳能系统的绝佳选择,可以开发出更小型、更轻量和更高效的系统。


与标准油脂解决方案相比,预涂热界面材料 TIM 的 Wolfspeed WolfPACK 功率模块可将结点温度 TJ 降低 40°C,或将电流容量提高 60%。

采用 Wolfspeed 碳化硅开发更优异的逆变器

光伏太阳能电池板是太阳能系统中可见性最高的部分,但连接到电池板的是另一个关键组件:太阳能逆变器。太阳能逆变器负责快速、高效地将直流电转换为可供电网使用的交流电,并且尽可能地降低能量损失。在贵司逆变器中使用 Wolfspeed 碳化硅可以显著提高效率并大幅提高开关频率,从而实现更小型、更轻量、更低成本的系统。


Wolfspeed 的 60 kW 交错并联升压转换器的参考设计中展示了 Wolfspeed 的 C3MTM 碳化硅 MOSFET 在四相交错并联升压转换器中的应用。

功率优化器提升输出电压

太阳能电池阵列中各个光伏电池板产生的电量可能会有所不同,从而导致整个系统输出减少。无论是在分布式功率优化器中实施,还是作为太阳能串式逆变器的第一级,碳化硅器件都可以提高最大功率点跟踪 (MPPT) 电路的效率和开关速度,从而提升功率,为内部总线提供恒定的、更高的电压。该直流电随后通过逆变器电路转换为电网标准交流电。在 MPPT 升压设计中使用 Wolfspeed 碳化硅 MOSFET 和肖特基二极管是一种具有成本效益的方法,可以最大限度地提高性能并从太阳能系统中获得最大功率。


采用 SpeedFit™ 设计仿真器,进行太阳能系统仿真 

采用 SpeedFit™ 设计仿真器进行太阳能 MPPT 升压转换器仿真,了解如何在高温条件下实现太阳能系统的高效率和高功率密度。 

Wolfspeed SiC 带来更可靠、更清洁的电力

即使在要求尤为严苛的电力应用中,Wolfspeed 碳化硅也能保持令人难以置信的可靠性和效率。之所以如此,是因为 Wolfspeed 碳化硅产品可以带来以下好处:

降低多达 30% 的损耗
提升高达 50% 的功率密度
节约多达 10% 的系统成本

太阳能应用

Residential and Light Commercial Solar Systems Application Thumbnail

户用和轻型商业太阳能系统

在户用太阳能系统中使用 Wolfspeed SiC 可以实现更小型、更高效、更高功率密度的能源系统,使可再生能源比以往任何时候都更加可靠和经济。

了解更多


Image showing solar panels and wind turbines.

Wolfspeed:碳化硅业界备受信任的品牌

Wolfspeed 是全球首家碳化硅材料和器件垂直整合供应商;
有此传承,我们成为了全球可再生能源系统设计工作者
值得信赖的合作伙伴。我们的工程师利用超过 10 万亿小时的经验
来帮助您开发可满足新兴效率标准的可再生能源解决方案,
并为您在市场上取得成功提供动力。

工具 & 支持

设计工具
支持
  • 功率应用在线讨论平台
  • 哪里购买
  • 样品中心
  • 功率产品手册

知识中心

查看所有
低电压工业驱动

Wolfspeed 功率模块如何为三相工业低电压电机驱动带来变革

继续阅读  技术文章

Support

技术支持功率应用在线讨论平台

Footer

Social Media

版权 © 2025 Wolfspeed, Inc.